UMA BOMBA MAIS INTELIGENTE PARA UM PLANETA MELHOR.

Coordenação melhora qualquer sistema HVAC

Consultoria em Energia HVAC

Pequenas mudanças. Grandes impactos.

Um edifício comercial em Londres atualizou seus controles e reduziu o gasto de energia em 51% em um dia.

Um recente projeto de melhoria em um condomínio reduziu o uso de energia em 52% e estima economiza 624.000kWh anualmente. 

A Armstrong pode revisar a lista dos equipamento que você tem instalado, recomendar melhorias e estimar suas economias de energia.

Faça economia de HVAC em QUALQUER  EDIFÍCIO , instale uma bomba Armstrong.
Contate-nos para uma consulta sem compromisso.

Armstrong Fluid Technology © Copyright 2018

Melhore sua sustentabilidade sem custos adicionais

IMPACTO AO MEIO-AMBIENTE REDUZIDO

Agende uma consulta gratuita hoje mesmo

Fluxo informa. O fluxo no seu sistema HVAC é o que mais causa impacto no seu uso de energia. Atualize para uma bomba inteligente e aprenda com os dados de fluxo.  

Componentes desconectados e falta de coordenação trazem custos diários.

Os dados de performace do HVAC em tempo real tornan sua jornada para a sustentabilidade transparente.

Não é necessário investimento inicial - Nós ajudamos você a economizar energia. Você nos paga com o que economizar.

1

ARMSTRONG LANÇA INICIATIVA GLOBAL REDUÇÃO DE GASES DO EFEITO ESTUFA '2-ATÉ-22'

A Armstrong anunciou em um recente Congresso Mundial de Energia que está comprometida com a redução dos gases do efeito estufa nos seus clientes por 2 milhões de toneladas até o ano de 2022. “Oferecemos soluções em tecnologias que aumentam a eficiência dos sistemas e causam reduções significativas de gases do efeito estufa”, disse Lex van der Weerd, CEO da Armstrong. “Estamos ao mesmo tempo convidando e desafiando as empresas a se juntarem a nós nessa busca por operações com zero de pegada de carbono.”


Atualize para maior economia de energia. Alcance suas metas de sustentabilidade em 12 meses.

ESTUDO DE CASO  |  NOVA SCOTIA POWER, CANADÁ

BENEFITS

Armstrong provided 25 Design Envelope pumps to this building restoration. The project achieved all 10 LEED Optimized Energy Performance points, and received an Energy Star score of 89.

Energy savings are estimated at $650,000 per year and the building was awarded the first LEED Platinum certification in Atlantic Canada.

EQUIPAMENTO PRINCIPAL

 25 Design Envelope Vertical In-Line pumps

Baixe o Estudo de Caso
2
3
4

AS BOMBAS ARMSTRONG TÊM A CONFIANÇA DE EMPRESAS AO REDOR DO MUNDO

Oxford Properties

Delta Hotels

Canary Wharf

Brookfield Properties

Sainsbury's 

CBRE

Jones Lang Lasalle

Saks Fifth Avenue

"Temos metas bem agressivas a alcançar: reduzir nossas emissões de CO2 em 30% até 2025. Logo, ter um produto que nos ajude com isso é ótimo."
 
Pawel Szewczuk, Delta Hotels
Director of Engineering, Canadá